配件

为了真正充分利用您的Chatsworth产品柜系统解决方案,CPI提供各种增值配件,以补充其功能和易用性。
案卷
浏览 Accessories (0 Products)
空气导流板是安装在用于热负载更高的应用的、带有垂直排风 管顶板的机柜背面的成角度面板,用来引导废气进入机柜顶 部。与机柜一起配置,或作为配件单独提供
8 选项
Starting at $213.38 USD MSRP
ZetaFrame 并柜支架套件
1 选项
Starting at $20.49 USD MSRP
使用以下缆线管理配件分隔和整理网络缆线。
24 选项
Starting at $87.31 USD MSRP
ZetaFrame 脚轮套件; 包含 2 个固定脚轮和 2 个回转脚轮
1 选项
Starting at $246.80 USD MSRP
ZetaFrame 双开网孔后门
32 选项
Starting at $881.55 USD MSRP
设备安装角规毛刷密封套件(专利申请中)
2 选项
Starting at $131.48 USD MSRP
覆盖设备安装角规缆线开口的一套 (8) 个柔性塑料过线盒,其 目的是为了阻塞设备周围的气流。
2 选项
Starting at $90.54 USD MSRP
地板安装支架套件,每个配有两个
1 选项
Starting at $90.54 USD MSRP
无论缆线开口的位置在何处,都应将前后理线器安装至设备安 装角规后侧,以在前、后角规之间创造缆线桥架。
6 选项
Starting at $145.49 USD MSRP
将 eConnect® PDU 连接至机柜。
16 选项
Starting at $87.31 USD MSRP
将 eConnect® PDU 连接至机柜。
16 选项
Starting at $70.07 USD MSRP
ZetaFrame 接地端子套件
1 选项
Starting at $31.26 USD MSRP
在使用水平调节脚或脚轮时,将其置于机柜 底部以将机柜底部与地板之间的空间密封。 通道密封应用的 理想选择。
18 选项
Starting at $122.86 USD MSRP
ZetaFrame 闩锁套件, 钥匙式双开网孔后门
4 选项
Starting at $187.53 USD MSRP
ZetaFrame 钥匙式单开网孔前门
1 选项
Starting at $74.38 USD MSRP
ZetaFrame 闩锁套件, 钥匙式单开实心后门
4 选项
Starting at $209.07 USD MSRP
地板安装支架套件,每个配有两个
1 选项
Starting at $63.60 USD MSRP

为了优化设施的冷却性能,您必须隔离调节空气和废气,引导调节空气流入设备并排出设备中的废气。热管理配件通过控制机柜内的气流,在 整体性能中起着关键作用。

40 选项
Starting at $308.23 USD MSRP
为了优化设施的冷却性能,您必须隔离调节空气和废气,引导调节空气流入设备并排出设备中的废气。热管理配件通过控制机柜内的气流,在 整体性能中起着关键作用。
40 选项
Starting at $480.66 USD MSRP
ZetaFrame 单开网孔前门
32 选项
Starting at $536.69 USD MSRP
ZetaFrame 单开实心后门
32 选项
Starting at $536.69 USD MSRP
包含 (1) 副支架和与 CPI eConnect® 或垂直 PDU 的安装五金件
1 选项
Starting at $74.37 USD MSRP
一片式实心顶板,每个角配有一个大尺寸过线盒密封缆线开 口,可以在缆线进出顶板时,将气流保持在机柜内。
40 选项
Starting at $258.66 USD MSRP
使用以下缆线管理配件分隔和整理网络缆线。
56 选项
Starting at $123.95 USD MSRP
安装于机柜顶部的垂直排风管可为机柜 顶部的废气提供通往架空吊顶的密封路径, 以作为密闭的热空气回风通道的一部分。
24 选项
Starting at $737.15 USD MSRP

Chatsworth Products (CPI) 的 Clik-Nut® 硬件组件解决了标准锁 紧螺母的基本问题。创新设计、无需工具、安装更轻松快捷,同时 可保持承重强度。Clik-Nut 可将人工安装时间至少
缩短 70%。

18 选项
Starting at $41.15 USD MSRP

由 Chatsworth Products (CPI) 制造的嵌入式挡板可 极大地减少旁路气流,阻 挡设备背面的热废气循环 至设备正面,有助于改善 冷却成本。

24 选项
Starting at $18.96 USD MSRP

对于气流控制和/或设备安装,请在安装的设备之间填充空的空间。

192 选项
Starting at $28.07 USD MSRP

CPI的Raised Floor Grommets可在电缆束周围提供可靠的密封。 矩形索环采用双层刷子,带有集成的EPDM膜,可实现卓越的密封效果。

2 选项
Starting at $70.85 USD MSRP

用于支撑升降地板支撑基座的高架地板外壳的附加支架。 套件包括四个支架。

1 选项
Starting at $137.03 USD MSRP

Air Dam阻止Z4系列SeismicFrame®机柜侧面和设备安装空间顶部的气流,因此冷空气通过设备,热空气不会在设备周围再循环。

8 选项
Starting at $337.80 USD MSRP

电缆绑扎支架为一小束电缆创建了一个简单,独立的垂直通道,并具有多个用于CPI Saf-T-Grip®带子或绑带的插槽,用于将电缆固定到支架上。 适用于Z4系列SeismicFrame®机柜。

4 选项
Starting at $105.90 USD MSRP

环形电缆管理器独立于设备安装导轨,为电缆创建单独的垂直通道,并包括塑料电缆环以组织电缆。 适用于Z4系列SeismicFrame®机柜。

8 选项
Starting at $205.51 USD MSRP

全高PDU支架并排支持两个垂直PDU,并具有多个用于CPI Saf-T-Grip®带子或绑带的插槽,用于将电线固定到支架上。 适用于Z4系列SeismicFrame®机柜。

8 选项
Starting at $85.86 USD MSRP

前后电缆管理器连接到Z4系列SeismicFrame®机柜的设备安装导轨背面,在电缆的前后安装导轨之间形成前后通路。

2 选项
Starting at $178.98 USD MSRP

拆除后面板上的矩形敲落孔时的可选盖板

1 选项
Starting at $61.02 USD MSRP
与需要前后支撑的设备配合使用
7 选项
Starting at $98.94 USD MSRP
用于未安装在墙壁上的桌面或地板上
1 选项
Starting at $37.67 USD MSRP

适用于 CUBE-iT 壁挂式机柜的 水平电线管理条

2 选项
Starting at $53.02 USD MSRP

灯连接到CUBE-iT™机柜的底部,顶部或侧面,提供4W的LED灯。

1 选项
Starting at $115.40 USD MSRP
用于CUBE-iT机柜的垂直绑扎支架提供多点固定电缆。
10 选项
Starting at $55.50 USD MSRP
适用于 CUBE-iT 壁挂式机柜的垂直理线架
3 选项
Starting at $88.33 USD MSRP

低分贝(31 dB),双风扇选项可在保持有源设备冷却的同时提供安静的操作

2 选项
Starting at $231.44 USD MSRP

兼容Low-Decibel双风扇和标准风扇套件

1 选项
Starting at $37.67 USD MSRP

适用于 CUBE-iT 壁挂式机柜的标准风扇 和过滤器组件 

2 选项
Starting at $161.35 USD MSRP

连接到CUBE-iT™机柜的后面板。 创建一个19“EIA x 2U垂直机架安装空间。

1 选项
Starting at $84.55 USD MSRP

Fiber Slack Manager面板提供光纤松弛管理和小型光纤管理器的安装表面。

1 选项
Starting at $166.75 USD MSRP

ThinLine II智能风扇套件采用固态温度控制,可在温度升高时通过越来越高的速度将风扇速度从超静音低速变为低气温。

2 选项
Starting at $159.08 USD MSRP

空气坝阻挡了设备安装空间两侧和顶部周围的气流,因此冷空气通过设备,热空气不会在GF系列GlobalFrame Gen 2或F系列TeraFrame Gen 3机柜中的设备周围再循环。

138 选项
Starting at $271.26 USD MSRP

Cable Lashing Manager为多个电缆束创建一个简单的垂直通道,并具有多个连接点,用于在N系列TeraFrame Gen 3网络机柜中配合CPI Saf-T-Grip®带或拉链固定缆线。 用于支撑机柜侧面的网线。

44 选项
Starting at $146.08 USD MSRP

角垫覆盖机架的外露前缘,以增加保护

1 选项
Starting at $29.77 USD MSRP

电缆端口刷套件是一对按扣式电刷盖,可用于替换顶部,底部和侧面板中包含的塑料垫圈,以形成更好的电缆开口密封。

1 选项
Starting at $122.83 USD MSRP

一套塑料垫圈,用于覆盖较宽机柜中设备安装导轨中的电缆开口,以阻挡设备周围的气流。 与27.6“W(700 mm)或31.5”W(800 mm)导轨配合使用。

1 选项
Starting at $126.68 USD MSRP

Bay Seal Kit仅适用于23.6“W(600 mm)GF系列GlobalFrame Gen 2或F系列TeraFrame Gen 3机柜,当机柜连接时,可与24”W(610 mm)地砖对齐。 托架密封套件填充机柜之间留下的小间隙。

11 选项
Starting at $139.41 USD MSRP

电缆绑扎支架为一小捆电缆创建了一个简单的独立垂直通道,并有多个用于CPI Saf-T-Grip®带子或绑带的插槽,用于将电缆固定到支架上。 适用于GF系列GlobalFrame Gen 2或F系列TeraFrame Gen 3机柜。

44 选项
Starting at $105.90 USD MSRP

2'x 2'天花板外壳的替换风扇套件和接线盒(13812-001)或添加到接线盒的天花板外壳(13812-003)和接线板的天花板外壳(13812-002),以支持有源元件。

1 选项
Starting at $298.16 USD MSRP

专为支持重型设备而设计。 2U x 19“W x 26”D(660 mm)滑动架,延伸24“(610 mm),可在20”和34“之间调节
(510 mm和860 mm)安装深度。 支持高达300磅(136.1千克)。

4 选项
Starting at $811.74 USD MSRP

手指电缆管理器连接到设备安装导轨,为导轨旁边的电缆创建通道,并包括塑料T形电缆导向器(手指),通过机架安装空间(U)组织电缆。

122 选项
Starting at $242.58 USD MSRP

使用固定搁板来支持没有机架安装支架的设备,例如调制解调器,CPU,小型电源和显示器。

24 选项
Starting at $176.83 USD MSRP

全高双PDU支架并排支持两个垂直PDU,并有多个用于CPI Saf-T-Grip®带子或绑带的插槽,用于将电线固定到支架上。 两种尺寸可供选择 适用于GF系列GlobalFrame Gen 2或F系列TeraFrame Gen 3机柜。

44 选项
Starting at $85.86 USD MSRP

前后电缆管理器连接到设备安装导轨的背面,在电缆的前后安装导轨之间形成前后通路。 适用于GF系列GlobalFrame Gen 2或F系列TeraFrame Gen 3机柜。

2 选项
Starting at $178.98 USD MSRP

标签架方便的展示机柜专用标签,提供机柜ID和IP地址。 12支一包,黑色

1 选项
Starting at $75.56 USD MSRP

5 mm六角球驱动工具,12“L(300 mm),每个

1 选项
Starting at $23.69 USD MSRP

可锁存储抽屉在多数19 英寸宽或23 英寸宽的自立式CPI 机架或机柜内提供方便、可锁的机架安装式存储空间。用于存放备份介质、软件、手册、笔记本电脑、测试设备、额外电源和其他硬件、计算机缆线或网络跳线。

24 选项
Starting at $509.84 USD MSRP

这种独特的伸缩式设计可在不到1令吉的机架安装空间内为高达100磅的设备提供20“至36”的连续支撑!

8 选项
Starting at $132.04 USD MSRP

Radius Drop连接到N系列TeraFrame Gen 3网络机柜的顶部,提供平滑的弯曲支撑,电缆从机柜两侧进入或进入电缆管理空间。

2 选项
Starting at $54.72 USD MSRP

环形电缆管理器独立于机柜设备安装导轨,为电缆创建单独的垂直通道,并包括塑料电缆环以组织电缆。 适用于GF系列GlobalFrame®Gen2,N系列TeraFrame®Gen3和F系列TeraFrame®Gen3机柜。

132 选项
Starting at $205.51 USD MSRP

盖住框架中未使用的孔,用于铰链和安装支架,以防止旁路气流。

2 选项
Starting at $75.31 USD MSRP

带有电刷密封电缆开口的侧面板具有多个电刷密封电缆开口,允许电缆进入机柜侧面,同时每个机柜内都有排气。

748 选项
Starting at $623.84 USD MSRP

带有垫圈密封电缆开口的侧面板具有多个垫圈密封电缆开口,允许电缆进入机柜侧面,同时在每个机柜内容纳排气。

748 选项
Starting at $581.46 USD MSRP

这些专门设计的搁板适用于需要安装设备进行维护,升级,清洁等的应用。

16 选项
Starting at $577.23 USD MSRP

方形穿孔硬件套件; 有几种尺寸; M-6,10-32或12-24; 套餐25

3 选项
Starting at $57.91 USD MSRP

伸缩式电缆管理器连接到N系列TeraFrame Gen 3网络机柜中前后设备安装导轨的侧面,为设备侧面的电缆提供前后或垂直通道。

4 选项
Starting at $146.08 USD MSRP

垂直排气管连接到GF系列GlobalFrame®Gen2或F系列TeraFrame®Gen3机柜的顶部,为从机柜顶部到顶部吊顶的热空气提供密封通道,作为闭合热的一部分 回程。

18 选项
Starting at $740.63 USD MSRP

垂直PDU安装支架套件,用于将垂直PDU连接到F系列TeraFrame Gen 3机柜系统或GF系列Gen 2机柜系统

1 选项
Starting at $126.04 USD MSRP

套件包含四个单独的标签包,足以容纳四个机架和四个机柜。 标签由1/2英尺(10毫米)耐用的聚酯薄膜和粘合剂背衬构成。

2 选项
Starting at $165.69 USD MSRP

适合任何19“EIA或23”机架或机柜。 它可以朝各种方向安装,以在最需要的地方提供额外的照明。

2 选项
Starting at $189.42 USD MSRP

Air Director是一个带角度的面板,用于机柜后部,带有垂直排气管顶板,可将热空气引向机柜顶部。

2 选项
Starting at $202.91 USD MSRP

底部面板密封 GF系列GlobalFrame Gen 2机柜的底部

8 选项
Starting at $268.68 USD MSRP

底部面板密封F系列TeraFrame Gen 3机柜的底部,以控制和控制在脚轮或调平脚上升高的机柜中的气流。

6 选项
Starting at $268.68 USD MSRP

垂直分割设计在打开时使用最小的通道空间,并在关闭时为机柜中的机架安装设备提供安全和气流。

Starting at $932.91 USD MSRP
CUBE-iT™壁挂式落地支撑柜的更换门。
Starting at $556.14 USD MSRP