当您考虑数据保护时,可能会想到网络解决方案,例如密码和加密。但是,数据保护法规,例如 PCI DSS、HIPPA 和 FIMSA,还要求对数据存储和处理设备采取物理安全措施。一般而言,合规性要求保护设备安全并维护出入记录。
大部分数据中心按照这些法规的基本要求,在主要入口和计算机机房大门部署了安全措施。但是,最安全保护设备和最准确维护出入记录的方法是将展到机架级别。这种方法不仅满足合规性的基本要求,还符合法规的完整意图,即主动降低数据外泄风险。
请考虑采用制以及自动记录和报告功能的电子门禁系统。这种类型的系统不再需要物理钥匙和钥匙管理;允许您按机柜分配用户出入权限;允许您快速添加、修改和删除用户权限;监控和通知门锁状况;自动保留门禁控制记录。与 DCIM 软件集成可简化管理和合规性报告。
为什么选择 CPI?
联网电子门禁系统不是新概念,但是它们通常都是昂贵的独立系统。这给希望将电子门禁扩展到机架级的组织带来两项挑战:第一,系统与现有楼宇门禁控制系统的兼容性;第二,联网、编程和整合系统的额外成本。
CPI 直接解决了这两项挑战。首先,我们整合了电子门禁系统的硬件组件与我们的智能配电装置 (PDU)。锁连接到 PDU,由 PDU 供电,并通过 PDU 联网。这样可减少将锁连接到楼宇门禁控制系统的额外支出,并且便于工作人员分发和控制出入机架区域的权限。我们还与 DCIM 合作伙伴协作以确保轻松完成整合。其次,我们将 Secure Array® IP 整合深入到每一个 eConnect® PDU,让您能够将单个网络连接用于多达 32 个 PDU。这样可在机架层级显著地减少支持远程监控和门禁控制所需的网络连接数量,释放网络端口用于生产设备。
由于使用更少的硬件、软件和网络,因此成本降低。由于将锁连接到楼宇门禁控制系统,因此安装更加轻松。设置速度更快,因为您可以轻松地与 DCIM 软件集成。您可以使用现有的员工凭据出入机架区域。
请立即联系 CPI,让我们的技术支持专员为您选择合适的系统。