Accesorios
Para realmente sacar el mayor provecho de su solución de sistema de gabinetes de Chatsworth Products, CPI proporciona una variedad de accesorios con valor agregado para complementar su funcionalidad y facilidad de uso.
Recursos
Control Térmico (27 Opciones de Productos)
El dique de aire bloquea el flujo de aire alrededor de la parte superior y los costados del espacio de montaje de los equipos para que el aire acondicionado los atraviese y el aire de escape no vuelva a circular alrededor de ellos. Se configura con el gabinete o está disponible por separado como accesorio
0 opciones
Desde $278.04 USD MSRP
El deflector de aire es un panel angular que se usa en la parte posterior de los gabinetes para aplicaciones de mayor carga de calor con los paneles superiores del ducto vertical de escape para dirigir el aire de escape hacia la parte superior del gabinete. Configurar con el gabinete o disponible por separado como accesorio
8 opciones
Desde $213.38 USD MSRP
Kit de (8) cubiertas de cepillo que ocultan las aberturas para cables en los rieles de montaje de equipos para bloquear el flujo de aire alrededor del equipo.
2 opciones
Desde $131.48 USD MSRP
Kit de (8) tapas de plástico que cubren las aberturas para cables en los rieles de montaje para equipos para bloquear el flujo de aire alrededor del equipo.
2 opciones
Desde $90.54 USD MSRP
Colóquelos en la parte inferior de los gabinetes para sellar el espacio entre la parte inferior del gabinete y el piso cuando se utilicen las patas niveladoras o las ruedas. Ideales para aplicaciones de confinamiento de pasillos.
18 opciones
Desde $122.86 USD MSRP

Para optimizar el rendimiento del enfriamiento en su centro, debe aislar el aire acondicionado y el aire de escape, orientar el aire acondicionado hacia el equipo y sacar el aire de escape del equipo. Los accesorios de administración térmica juegan un rol importante en el rendimiento general, ya que controlan el flujo de aire interno del gabinete.

40 opciones
Desde $308.23 USD MSRP
Para optimizar el rendimiento del enfriamiento en su centro, debe aislar el aire acondicionado y el aire de escape, orientar el aire acondicionado hacia el equipo y sacar el aire de escape del equipo. Los accesorios de administración térmica juegan un rol importante en el rendimiento general, ya que controlan el flujo de aire interno del gabinete.
40 opciones
Desde $480.66 USD MSRP
El ducto vertical de escape se acopla a la parte superior del gabinete para ofrecer un paso sellado al aire de escape desde la parte superior del gabinete hasta un techo colgante como parte de un retorno cerrado de aire caliente.
24 opciones
Desde $737.15 USD MSRP

El panel ciego a presión de Chatsworth Products (CPI) reduce en gran medida el flujo de aire desviado y bloquea la recirculación de aire del escape caliente desde la parte posterior del equipo hacia la parte delantera del equipo, lo que ayuda a mejorar los costos de enfriamiento.

24 opciones
Desde $18.96 USD MSRP

For airflow control and/or equipment mounting, fill empty spaces between mounted equipment.

192 opciones
Desde $28.07 USD MSRP

CPI's Raised Floor Grommets provide a reliable seal around cable bundles. The rectangular grommet features a dual-layer brush with an integrated EPDM membrane for a superior seal. 

2 opciones
Desde $70.85 USD MSRP

Air Dam blocks airflow around the sides and top of the equipment mounting space in Z4-Series SeismicFrame® Cabinets, so cold air passes through equipment, and hot air does not recirculate around equipment.

8 opciones
Desde $337.80 USD MSRP

Low-decibel (31 dB), dual-fan option provides quiet operation while keeping active equipment cool

2 opciones
Desde $231.44 USD MSRP

Compatible with Low-Decibel Dual-Fan and Standard Fan kits

1 opcion
Desde $37.67 USD MSRP

Pressurizes interior of the cabinet, forcing warm air out of open vents

2 opciones
Desde $161.35 USD MSRP

The ThinLine II Intelligent Fan Kit uses a solid state temperature control to vary fan speed from an ultra quiet low speed to low air temperature through increasingly higher speeds as temperature rises.

2 opciones
Desde $159.08 USD MSRP

Air Dam blocks airflow around the sides and top of the equipment mounting space, so cold air passes through equipment and hot air does not recirculate around equipment in the GF-Series GlobalFrame Gen 2 or F-Series TeraFrame Gen 3 Cabinets.

138 opciones
Desde $271.26 USD MSRP

Set of plastic grommets that cover cable openings in the equipment mounting rails in the wider cabinets to block airflow around equipment.

1 opcion
Desde $126.68 USD MSRP

Bay Seal Kit is only used with 23.6”W (600 mm) GF-Series GlobalFrame Gen 2 or F-Series TeraFrame Gen 3 Cabinets when the cabinets are bayed to align with 24”W (610 mm) floor tiles. The bay seal kit fills the small gaps left between cabinets

11 opciones
Desde $139.41 USD MSRP

Replacement Fan Kit & Junction Box for  2' x 2' Ceiling Enclosure (13812-001) or add to Ceiling Enclosure for Wiring Blocks (13812-003) and Ceiling Enclosure for Patch Panels (13812-002) to support active components.

1 opcion
Desde $298.16 USD MSRP

Cover unused holes in the frame for hinges and installation brackets to prevent bypass airflow.

2 opciones
Desde $75.31 USD MSRP

Side Panel With Brush Sealed Cable Openings feature multiple brush sealed cable openings that allow cables to enter the side of the cabinet while containing exhaust air within each cabinet.

748 opciones
Desde $623.84 USD MSRP

Side Panel With Grommet Sealed Cable Openings feature multiple grommet sealed cable openings that allow cables to enter the side of the cabinet while containing exhaust air within each cabinet.

748 opciones
Desde $581.46 USD MSRP

Vertical Exhaust Duct attaches to the top of the GF-Series GlobalFrame® Gen 2 or F-Series TeraFrame® Gen 3 Cabinets to provide a sealed pathway for hot air from the top of the cabinet

18 opciones
Desde $740.63 USD MSRP

Air Director is an angled panel used at the back of cabinets with Vertical Exhaust Duct top panels to guide hot air towards the top of the cabinet.

2 opciones
Desde $202.91 USD MSRP

Bottom Panel seals the bottom of the F-Series TeraFrame Gen 3 Cabinets to contain and control airflow in cabinets that are elevated on casters or leveling feet.

8 opciones
Desde $268.68 USD MSRP

Bottom Panel seals the bottom of the F-Series TeraFrame Gen 3 Cabinets to contain and control airflow in cabinets that are elevated on casters or leveling feet.

6 opciones
Desde $268.68 USD MSRP