En los centros de datos y salas de computadoras empresariales con enfriamiento por aire, uno de los métodos más económicos para reducir los costos de enfriamiento es la implementación de prácticas disciplinadas de administración del flujo de aire para aislar y separar el aire caliente y frío dentro de la sala.
Siempre debe tener en cuenta este paso si no tiene capacidad de enfriamiento o está pensando en agregar enfriamiento adicional. Chatsworth Products (CPI) ha demostrado que los bastidores bien administrados y enfriados por aire pueden soportar hasta 30 kW de carga térmica, lo que supera ampliamente a la mayoría de las aplicaciones informáticas y de almacenamiento estándar. CPI tiene el conocimiento y la experiencia para ayudarlo a optimizar sus resultados de enfriamiento.
La solución de CPI aborda el flujo de aire dentro del gabinete y en la sala. La administración adecuada del flujo de aire elimina los puntos de calor, le permite elevar de manera segura la temperatura ambiente y aumentar la temperatura del aire de retorno. Esto le permite regular el sistema de enfriamiento para reducir la velocidad de los ventiladores, aumentar la temperatura del agua refrigerada y prolongar las horas de “enfriamiento libre” sin la necesidad de usar equipos de refrigeración y mediante el uso de economizadores, lo que reduce los costos de enfriamiento y mejora la PUE (eficacia en la utilización de energía). En el caso de los nuevos diseños, es posible que pueda reducir los costos iniciales al reducir la cantidad de CRAH (unidades de acondicionamiento de aire de la sala de computadoras) y el tamaño de los equipos de refrigeración y los circuitos de agua refrigerada. La solución de CPI no afecta su nivel de redundancia, puede ayudarlo a ganar puntos en los programas de construcción ecológica y calificar para los incentivos de servicios públicos.
¿Por Qué Elegir CPI?
El rendimiento general de su sistema se mejora al maximizar la separación de aire frío y caliente dentro de los gabinetes y sala de computadoras. Por lo tanto, es importante tener un sello de alta calidad para cada accesorio de administración del flujo de aire. CPI ofrece una solución completa que está diseñada para funcionar como un sistema integral, ya que minimiza las fugas y maximiza el rendimiento.
Además, reconocemos que cada proyecto de contención es único para las condiciones del sitio y el flujo de aire que requieren los equipos. Por lo tanto, CPI ofrece servicios de preventa y posventa para ayudar a los operadores a comprender el impacto de la contención y a los instaladores a ofrecer un sistema de alto rendimiento.
Nuestras soluciones estándar de contención de pasillo se fabrican en el sitio para maximizar la flexibilidad, pero también podemos modificar las soluciones para que se ajusten a los requisitos del sitio. Nuestra solución patentada de Ducto de Escape Vertical, no requiere conocimientos especializados de construcción para su instalación y ofrece el mejor rendimiento general del sistema.
Comuníquese con CPI hoy mismo y permita que uno de nuestros Especialistas de Soporte Técnico le ayude a visualizar el potencial de la administración del flujo de aire en su sitio.