La informática en el borde está borrando los límites del centro de datos tradicional y la sala de telecomunicaciones. El crecimiento de Internet de las cosas (IoT) significa que se está realizando un mayor procesamiento de datos en una gama cada vez mayor de dispositivos inteligentes en ubicaciones no tradicionales, como plantas de fabricación, almacenes y exteriores. Factores críticos como el soporte del equipo, la administración de energía, la refrigeración y la seguridad física están asumiendo roles más amplios, y aún más importante, en las operaciones de la red.
Además, las nuevas tecnologías significarán la necesidad de nuevas redes. Por ejemplo, a medida que los proveedores celulares inalámbricos crean una red 5G más robusta, habrá densificación de la red de sitios de células pequeñas y actualizaciones a los sistemas internos.
El desafío es que muchos sitios pueden no tener espacio dedicado o espacio disponible para nuevas redes y equipos informáticos. Además, si su red ahora está entrando en ambientes hostiles o sucios, necesitará aprender sobre gabinetes industriales especiales, sistemas de enfriamiento y métodos de entrada de cables que protegen a los equipos de la exposición al polvo y líquidos.
Los gabinetes de red tradicionales respaldan y protegen los equipos en ambientes interiores, mientras que
los gabinetes industriales brindan protección para los equipos necesarios para mantener las operaciones en almacenes, pisos de fabricación y otras áreas donde los equipos necesitan protección adicional.
El monitoreo remoto proporcionará información que ayudará a garantizar condiciones ambientales óptimas sin abrir el gabinete. Del mismo modo, las unidades
inteligentes de distribución de energía (PDU) se pueden monitorear de forma remota para garantizar una administración de energía constante y eficiente.
Los sistemas de gestión de cables incluyen las
bandejas superiores o la escalera utilizada para distribuir el cableado, los administradores verticales utilizados para organizar los cables. Al expandir la red, es vital desarrollar un plan de administración de cable eficiente y escalable que ahorre costos y tiempo de rediseño en el futuro.
¿Por Qué Elegir CPI?
El rendimiento general de su sistema se mejora al maximizar la separación de aire frío y caliente dentro de los gabinetes y sala de computadoras. Por lo tanto, es importante tener un sello de alta calidad para cada accesorio de administración del flujo de aire. CPI ofrece una solución completa que está diseñada para funcionar como un sistema integral, ya que minimiza las fugas y maximiza el rendimiento.
Además, reconocemos que cada proyecto de contención es único para las condiciones del sitio y el flujo de aire que requieren los equipos. Por lo tanto, CPI ofrece servicios de preventa y posventa para ayudar a los operadores a comprender el impacto de la contención y a los instaladores a ofrecer un sistema de alto rendimiento.
Nuestras soluciones estándar de contención de pasillo se fabrican en el sitio para maximizar la flexibilidad, pero también podemos modificar las soluciones para que se ajusten a los requisitos del sitio. Nuestra solución patentada de Ducto de Escape Vertical, no requiere conocimientos especializados de construcción para su instalación y ofrece el mejor rendimiento general del sistema.
Finalmente, CPI reconoce que los diseños de red generalmente se formalizan en documentos de construcción. Por lo tanto, ofrecemos las herramientas y especificaciones CAD para una fácil creación de dibujos y manuales de proyectos. Y nuestros socios de canal almacenan estos productos para que sean fáciles de encontrar y estén disponibles para proyectos. El Diseñador de productos CPI le permite configurar un gabinete industrial con toda la documentación y los precios asociados.
Comuníquese con CPI hoy mismo y permita que uno de nuestros Especialistas de Soporte Técnico le ayude a visualizar el potencial de la administración del flujo de aire en su sitio.