White Papers
Perspectivas globales sobre cómo preparar un centro de datos para un mundo de trabajo a distancia Image

Por Ashish Moondra Gerente Senior de Productos de Energia, Electronica y Software


Aunque las tecnologías avanzadas están adoptando un papel más destacado en nuestras vidas diarias, la industria de Información y Tecnología de las Comunicaciones (ICT) se enfrentó a desafíos sin precedentes durante 2020: ¿cómo lograr la transición inmediata del personal administrativo y profesional y de los estudiantes al trabajo y al aprendizaje a distancia?, ¿cómo mantener las redes con acceso limitado a los establecimientos? Una conectividad confiable dejó de ser un privilegio y se convirtió en una necesidad. En cuanto a los centros de datos, el tiempo activo se volvió fundamental. Y para respaldar la enorme cantidad de dispositivos y sensores conectados, las implementaciones del Edge se extendieron. Como resultado, factores críticos como la administración de la energía, la capacidad de enfriamiento y la seguridad física tienen ahora incluso más importancia. ¿Cómo afectarán estas tendencias a la infraestructura de ICT en una realidad posterior a la pandemia?
Consideraciones clave para la administración remota y la eficiencia operativa de gabinetes de centros de datos Image

Por David Knapp Gerente de Marketing de productos, Chatsworth Products y Ashish Moondra Gerente sénior de Productos de energía, electrónica y software Chatsworth Products

En un mundo interconectado, en el que las organizaciones utilizan una combinación de servicios empresariales y basados en la nube, la gestión remota de los activos y el espacio en blanco es cada vez más importante. Ese proceso comienza con un enfoque en el gabinete del centro de datos (bastidor) y la comprensión de cómo los subsistemas del gabinete forman un ecosistema para soportar equipos de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC).

Al integrar el gabinete del centro de datos con hardware y software en una única plataforma, los gerentes de centros de datos pueden obtener visibilidad y comprender las diferentes dinámicas dentro del centro de datos para tomar decisiones informadas. Además, la integración de la infraestructura de TI, el hardware y el software del mismo fabricante elimina los desafíos y la confusión que genera el emparejamiento de productos distintos de diferentes proveedores.

Este documento técnico define las consideraciones clave para la administración remota y la eficiencia operativa en los gabinetes de los centros de datos y muestra cómo la selección de una solución integrada ayudará a simplificar la administración del espacio en blanco.
Soluciones de Organización de Cables para Sistemas de Bastidores Image

Chatsworth Products


El cuidado de los cables de comunicaciones durante la instalación y uso es el factor principal en la mantención del alto rendimiento de los circuitos. Las normas de la industria reconocen este hecho y recomiendan prácticas de instalación y administración que minimizan los cambios en las propiedades físicas de los cables.

Las soluciones de organización de cables de Chatsworth Products, Inc. (CPI) sujetan y protegen cables para ayudar a mantener el rendimiento de los cables. Esta guía lo ayudará a comprender cómo especificar la solución de organización de cables correcta para los sistemas de bastidores CPI, incluidos los bastidores independientes de dos y cuatro postes.
Cómo la red 5G impactará las redes físicas y lo que usted debería hacer para proteger el equipo Image

Por Tom Cabral Especialista en Aplicación del Producto Chatsworth Products; David Knapp Gerente de Marketing de Productos Chatsworth Products


Las redes celulares digitales de quinta generación (5G) ya están aquí. Los operadores están comenzando a desplegar las primeras fases de 5G para proporcionar velocidades de descarga mejoradas, y se espera un avance sólido. 

Inicialmente, la red 5G traerá velocidades ligeramente más rápidas que la 4G LTE, pero eventualmente traerá hasta 20 veces la velocidad actual de la 4G para ciertas aplicaciones. Eso competirá con las velocidades actuales de la línea fija. Sin embargo, la 5G no es solo una actualización de velocidad. Es un cambio fundamental en la arquitectura de la red, un cambio a una red más definida por software y está diseñada no solo para datos de bajada de flujo rápido, sino también para datos de subida de flujo más rápido y de mayor capacidad

También es importante entender que la 5G no es una actualización solo para los proveedores. La 5G afectará a todas las redes físicas, incluidas las redes locales de propiedad de la empresa. Si usted es responsable de garantizar la disponibilidad y la velocidad de la red para los usuarios comerciales, es importante que esté al tanto de lo que la 5G habilita y cómo puede afectar su red. 

Estas notas técnicas de Chatsworth Products (CPI) resumen el impacto de la 5G en la red física y destaca los avances en el almacenamiento de equipos y el monitoreo remoto que ayudarán a proteger su red mientras se prepara para la actualización.
Colaboración de TI/TO Protegiendo el Equipo de Red en Diversos Ambientes de Manufactura Image

Por David Knapp Gerente de Marketing de Productos Chatsworth Products; Sam Rodriguez Gerente de Producto Sr. Sistemas de Contenedores Industriales Chatsworth Products


A medida que más organizaciones continúen persiguiendo la promesa de decisiones comerciales inteligentes basadas en datos, la importancia de Implementar y administrar las redes físicas que conectan los entornos de fabricación con el resto de la organización se intensifica. Esto puede parecer el papel exclusivo del departamento de Tecnología de la Información (TI) a primera vista, pero toda la organización, incluidas las de Tecnología Operativa (OT), también son partes clave interesada.

Esto es especialmente cierto para los ingenieros de control y automatización de sistemas, ingenieros de fabricación, ingenieros de mantenimiento y gerentes con conocimientos específicos de primera mano que pueden ayudar a TI y al resto de la organización a darse cuenta del potencial de las decisiones basadas en los datos. Estos especialistas saben qué datos capturar, dónde capturarlos mejor y cómo administrar la instalación donde la red física que recopila y conecta esos datos debe ser construida y mantenida. 

Este documento, proporciona consideraciones clave para ayudar a impulsar una colaboración significativa de TI / OT para aquellos que participan activamente en el diseño, implementación y mantenimiento continuo de la red de captura de datos en el entorno de fabricación.
Consideraciones adicionales al seleccionar Unidades de Distribución de Energía (Power Distribution Units, PDU) de montaje para bastidor y tomas múltiples Image

Por David Knapp Gerente de Marketing de productos Chatsworth Products (CPI)


Las Unidades de Distribución de Energía (PDU) y las tomas múltiples de montaje en bastidor (Figura 1) son una solución bien establecida para distribuir energía en los bastidores de equipos de las tecnologías de la información y la comunicación (Information and Communications Technologies, ICT). Si es responsable de seleccionar o recomendar la selección de estos componentes críticos, asegúrese de revisar el impacto de la fase, el nivel de redundancia, la funcionalidad en el monitoreo y las capacidades de generación de informes y la habilidad de integrar otro hardware de monitoreo a nivel de bastidor a través de la PDU en su general consideración.
Aspectos básicos de la selección de unidades de distribución de energía (PDU) y tomas múltiples de montaje en bastidor Image

Por David Knapp Gerente de Marketing de Productos Chatsworth Products (CPI)


Casi todos los bastidores de equipos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ICT) que se utilizan para almacenar equipos de cómputo, almacenamiento o red requieren una unidad de distribución de energía (PDU) o una toma múltiple de montaje en bastidor (Figura 1) para distribuir energía al equipo. Sin embargo, si no está familiarizado con los sistemas de distribución de energía eléctrica o incluso con las diferencias en la jerga de la industria, seleccionar una PDU o una toma múltiple puede ser un desafío.

Estas notas técnicas de Chatsworth Products (CPI) presentan una descripción general de los aspectos básicos de la selección de PDU y tomas múltiples. Cubren las preguntas clave sobre el sitio, el bastidor y el equipo para ayudar a simplificar el proceso de selección e identificar rápidamente la PDU o la toma múltiple correcta. Concluyen con recursos adicionales que lo ayudarán a seleccionar la PDU o la toma múltiple adecuada para su aplicación.
Gestión remota de gabinetes de centros de datos  Image

Por David Knapp Gerente de Marketing de productos; Ashish Moondra Gerente sénior de Productos, Energía Electrónica y software


Con el cambio de los equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) de propiedad empresarial a los centros de datos multiusuario (MTDC)/sitios de colocación y el crecimiento anticipado de los sitios remotos/periféricos1,7, el control básico de la energía de los equipos de TIC ubicados remotamente se está convirtiendo en una consideración importante en la estrategia general de administración de energía. Los entornos de laboratorio enfrentan un desafío similar con la necesidad de reiniciar el equipo regularmente durante las pruebas.

Los responsables de equipos de TIC ubicados a distancia o un entorno de laboratorio se beneficiarán del control de energía remoto. Las unidades de distribución de energía en bastidor inteligentes (PDU) con control de energía remoto ofrecen una solución simple y rentable, con un retorno de la inversión generalmente corto.

La nota técnica explora las aplicaciones más beneficiosas para las PDU en bastidor inteligentes con control de energía remoto, define las capacidades clave que se requieren en las PDU en bastidor inteligentes con control de energía remoto y enumera las capacidades adicionales de supervisión y seguridad que se deben considerar al seleccionar la PDU en bastidor inteligente para su uso en laboratorios, en sitios remotos/periféricos o al colocar equipos de propiedad de la empresa en MTDC.
¿Qué impacto tienen las perforaciones en las puertas del gabinete en el flujo de aire para los equipos de TI? Image

Por: Travis North Gerente de Diseño Térmico


Según ANSI/BICSI 002-2011, Mejores prácticas en la implementación y diseño de centros de datos, el número mágico para la perforación mínima requerida de puertas de gabinete es 63 por ciento.

Sin embargo, se debate que mientras más alto sea el porcentaje de perforación de la puerta del gabinete, mejor será el flujo de aire y, a su vez, la capacidad de refrigeración. Esto ha contribuido a trascender los límites a un 80 por ciento de perforación en algunos modelos de gabinete. ¿Pero es verdad? 

Conceptos básicos sobre el control de flujo de aire en los centros de datos: Economía de los sistemas de contención Image

Editado por David Knapp Gerente de Marketing de Productos


Conforme a la información extrapolada en el Informe de consumo de energía del Centro de datos de los Estados Unidos de junio de 20161, la densidad promedio de bastidor individual para un bastidor lleno de servidores tendrá una variación de entre 4 kW y 11 kW para el año 2020. Es importante reconocer que dado que las densidades de los bastidores exceden los 4 kW, las configuraciones tradicionales de pasillo caliente/pasillo frío se vuelven menos efectivas. El aire caliente recircula por y a través del gabinete, causando puntos calientes, que normalmente se mitigan con la costosa sobrealimentación de aire frío.

Puede disipar el calor de forma confiable en estos bastidores utilizando un sistema de contención que aísle de forma efectiva el aire caliente del aire frío y conduzca el flujo de aire de escape caliente lejos del equipo y de regreso a los acondicionadores de aire. Aún más importante, el cuidadoso control del flujo de aire a través del uso de los sistemas de contención permite diversos ajustes a los sistemas de enfriamiento que pueden reducir los costos generales de enfriamiento a cualquier densidad de bastidor.

Esta nota técnica de Chatsworth Products (CPI) evalúa la forma en que la implementación de un sistema de contención completo contribuye a la reducción general de los costos de energía del sistema de enfriamiento del centro de datos y prepara su sitio para un aumento anticipado en la densidad del bastidor.
|<  <   1 2    >  >| Pages: 1 of 2
Aplicación
Necesidades Comerciales
Industria
Solución del Producto