搜索
结果 "Universal Horizontal Cable Manager"
产品
(2)
资源
(35)
Refine Results
改善方式
Confirm Selections
Reset
Racks & Cable Management [2]
改善方式
Racks & Cable Management [2]
Selected Options
Clear All
Universal Horizontal Cable Manager Single-Sided
Provides a highly functional horizontal pathway for patch cords and multimedia applications. using coax, copper and fiber optic cables.
24 选项
Starting at 85.36 USD MSRP
Universal Horizontal Cable Manager Double-Sided
Provides a highly functional horizontal pathway for patch cords and multimedia applications. using coax, copper and fiber optic cables.
12 选项
Starting at 112.96 USD MSRP
Load More
Refine & Sort Results
改善方式
Confirm Selections
Reset
News and Events [35]
News and Events [35]
2012 [3]
2013 [5]
2014 [6]
2015 [8]
2016 [4]
2017 [6]
2018 [1]
2019 [1]
2021 [1]
改善方式
Back To All Categories
News and Events [35]
2012 [3]
2013 [5]
2014 [6]
2015 [8]
2016 [4]
2017 [6]
2018 [1]
2019 [1]
2021 [1]
Selected Options
Clear All
2017 年 2 月 - 全新 Motive™ 水平理线器现已推出
全新 Motive™ 水平理线器现已推出 AGOURA HILLS, Calif.,2017 年 2 月 16 日 — Chatsworth Products (CPI) 最近发布了 Motive™ 水平理线器,它跟 Motive 垂直理线器的样式互补,它形成专门的水平通道,整理和存储 接插板和网络交换机上方的缆线。 Motive 水平理线器提供 1U、2U、3U 和 4U 四种高度,包含波状压紧前门,可上下摆动以接触缆线。 新的实心底盘选项可为需要机架级气流管理的应用提供解决方案。 此外,还有包含缆线接入孔的底盘选项。 ...
2014 年 8 月 - CPI 新环境监测系统帮助数据中心避免停机
灵活、可扩展、专为监测各种关键情况而设计 2014 年 8 月 11 日加利福尼亚西湖村 — 来自 Chatsworth Products (CPI) 全新的远程基础结构管理 (RIM) 系统可使数据中心经理在对关键情况进行实时监测而导致停机前,解决设备间和数据中心内部的环境问题。 CPI 的 RIM 系统可对单个服务器机柜或成排机柜中的设备安全与安全状况进行监测、记录和分析,为数据中心经理提供灵活性,让其省心。 RIM 系统设计的灵活性、可扩展性可提供多种不同的传感器输入,包括温度、湿度和漏水检测,具备远程监测能力且可与楼...
2015 年 10 月 26 日 - CPI 通道封闭为托管数据中心提升能源效率,降低运营成本
比同类产品效率高 2 倍以上的解决方案 加利福尼亚西湖村 (Westlake Village),2015 年 10 月 26 日 — 通道封闭已获验证,可提升托管数据中心的能源效率,降低运营成本。Chatsworth Products (CPI) 针对几乎所有密封策略进行定制,设计出了多种通道封闭解决方案;这些方案相比同类产品可提供 2 倍以上的气流封闭,帮助数据中心延长使用寿命。 在气流管理方面,CPI 通道封闭解决方案会为您带来无与伦比的高质量、高效率和优异体验。通过使用 CPI 通道封闭,热和功耗密度可在原来水平上提升 4 ...
2014 年 7月 - Chatsworth Products 步入具有积极前景、新产品开发的新领导时代
关注并预测技术趋势,让全世界的客户满意是我们的首要任务 2014 年 7月1 日加利福尼亚西湖村 — Chatsworth Products (CPI),一家 100% 雇员所有制的语音、数据和安全产品及服务解决方案全球制造商,已进入全新的领导时代,并专注于促进全球增长,客户满意度以及创新产品的开发。 自 1991 年成立以来,CPI 一直致力于提供设计和质量无与伦比的基础设施产品,这也推动公司拥抱科技行业不断取进步的本质,尤其是在不断发展的数据中心管理领域。 在维持着这一前进势头的同时,六月份,CPI 迎来了 ...
2013 年 9 月 - CPI 添加新功能,改良其双立柱标准机架的设计
美国加利福尼亚西湖村 (Westlake Village) – 2013 年 9 月 - Chatsworth Products (CPI) 改良了其著名的双立柱标准机架,又称“机架”或“55053”- 客户按编号咨询的产品。 该款业界领先的标准机架是一款用于接插板和网络交换机的高品质且具有成本效益的存储解决方案。机架占用空间较小,让其成为许多面积有限的电信和设备机房的最佳选择。 标准机架由铝型材制成,拥有无与伦比的坚固性和耐用性。机架的 19 英寸 EIA 通用导轨空间(带有已标记和编号的 U 空间)非常便捷。机架提供三种高度:7...
2013年11月 - 使用 CPI 通道封闭解决方案打造数据中心超级英雄
挽救数据中心中浪费的电力和冷却能力 美国加利福尼亚西湖村 (WESTLAKE VILLAGE) – Chatsworth Products (CPI) 可向您展示如何通过通道封闭解决方案获得更快的投资回报率,并避免在新的数据中心上花费 500 万至 2500 万美元。 30% 至 50% 的数据中心在未来一年内将耗尽电量和冷却能力,且将使用比 IT 负载实际需要平均多四倍的冷却能力。使用气流封闭,您可以重新获得无法使用或丧失的能力,延长基础设施的使用寿命。事实上,新标准要求使用气流封闭作为提高任何数据效率的最低基准,如 ASHR...
2019 年 5 - 获奖的 Motive® 垂直理线器获得专利
突破性设计提供最大限度的缆线调整和支持,不需要使用工具 加利福尼亚州 亚哥拉山, 2019 年 5 月 23 日 — 领先的数据中心、电信机房及周边基础设施产品制造商 Chatsworth Products (CPI) 宣布其 Motive ® 垂直理线器获得专利。 随着对更高数据速率、更高带宽和更高密度的需求与日俱增,CPI 认识到市场需要高度可配置的缆线管理解决方案,尤其是支持各种缆线介质的光缆,同时提供最佳的气流和缆线松弛度管理实践。 美国专利编号10,271,452 描述了一种垂直理线器,包括...
2015 年 9 月 - CPI 产品帮助数据中心实现绿色标准并获得广泛认可
被动型数据中心散热解决方案获得 LEED 和 Uptime Institute TIER 认证 Westlake Village, Calif.,2015 年9 月 25 日 —— 融入绿色设计原则的建筑师和工程师帮助客户实现能源节省和绩效改善。根据 美国环境保护署 所述,绿色设计的益处包括节省运营成本、提高建筑使用者生产力以及优化生命周期的经济绩效。 优质数据中心解决方案的创新提供商 Chatsworth Products (CPI) 提供实现绿色数据中心所需的所有工具和产品,该数据中心还可获得行业设计认可。 CP...
2017 年 3 月 - Chatsworth Products 的全新 eConnect® 电子门禁控制改善数据中心物理安全
Chatsworth Products 的全新 eConnect ® 电子门禁控制改善数据中心物理安全 单一 PDU 平台智能电源、环境监控和访问控制 加利福尼亚 AGOURA HILLS,2017 年 3 月 1 5 日 — Chatsworth Products (CPI) 最近推出了 eConnect ® 电子门禁控制 (EAC) - 数据中心机柜网络锁定解决方案,有助于数据中心管理员远程保留每次机柜访问的日志条目,提高机柜的安全性。 eConnect EAC 搭配 CPI 的垂直 eConnect 配电装置 ...
2013年12月 - CPI 通道封闭解决方案可以节省高达 50% 的电量
冷通道封闭降低功耗并提升公司士气 加利福尼亚西湖村 (WESTLAKE VILLAGE),2013 年 12 月 4 日 – Chatsworth Products’ (CPI) 通道封闭解决方案通过使用应对数据中心结构和业务变化的独特方法,能够降低高达 50% 的用电量,从而实现资金节省和设施效率提升。 Hostirian,圣路易斯的一个主机托管提供商,最近将 4,500 平方英尺的办公空间转化成一个使用 CPI 的冷通道封闭 (CAC) 解决方案的数据中心,从而实现了用电量的显著下降。在重新设计前,Hostirian 曾...
Load More