结果 "wall support bracket"
改善方式
Selected Options
Designed to support heavy cable runs, such as multiple strand PBX cable, data cabling and coax, along walls or wherever wall support of heavy cable runs are needed.
4 选项
Starting at 23.73 USD MSRP
Triangular Support Bracket provides wall support for cable runway. Made of cold-rolled steel. Load rating 400 lb (181.4 kg).
12 选项
Starting at 68.91 USD MSRP
Triangular Support Bracket provides wall support for Cable Runway. Made of 1/4" x 2" (6.4 mm x 50 mm) aluminum bar. Load rating is 100 lb (45.4 kg).
9 选项
Starting at 92.26 USD MSRP
Used to secure Cable Runway with 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9.53 mm) stringers to a wall. Sold in pairs.
3 选项
Starting at 27.27 USD MSRP
Use J-Bolt to attach Cable Runway to Wall Angle Support or Wall Support Bracket.
3 选项
Starting at 7.04 USD MSRP
The CPI Cable Runway Wall To Rack Kit is a one part number solution to the problem of providing support for cable between the rack and the wall.
18 选项
Starting at 170.61 USD MSRP
改善方式
改善方式
Selected Options
无与伦比的强度和性能,使其成为科技公司的最佳选择 加利福尼亚西湖村 (WESTLAKE VILLAGE),2014 年 1 月 20 日 – Chatsworth Products (CPI) 的 GF 系列 GlobalFrame® Gen 2 机柜系统是数据中心和网络设施的行业标准服务器及网络设备存储解决方案,现符合 UL 2416 认证,可支撑重达 3,000 磅的设备,并已经过四倍重的承重能力测试。 第二代 GlobalFrame 提供多种尺寸,具有更智能的气流管理功能,并支持 CPI 的被动散热技术,该技术已被证明能...
提供极佳的设备支持,无论尺寸或型号如何 加利福尼亚西湖村,2014 年 4 月 22 日 – 使用来自 Chatsworth Products (CPI) 的全新重新设计的 N 系列 TeraFrame® Gen 3 机柜系统,支持并保护网络交换机,无论尺寸、型号或气流要求如何。N 系列 TeraFrame 让设备管理更进一步,支持在一台机柜中部署不同尺寸的设备,且无需额外配件组件,并可提供完全的气流隔离。 N 系列 TeraFrame 是一款用于高密度网络和存储交换机的网络机柜,可完全整合在任何数据中心封闭方案中,提供完整的...
美国加利福尼亚 WESTLAKE VILLAGE - 2012 年 5 月- Chatsworth Products, Inc.(CPI) 以其为 IT基础设施设计的创新散热解决方案而享誉全球,通过其最新白皮书"探究机柜网孔如何切实影响气流",公司将继续引领行业。CPI是一家环球制造商,提供语音、数据、安全产品以及服务解决方案,用于优化、存储和保护技术设备,公司发布此白皮书,旨在澄清关于数据存储机柜门网孔究竟如何影响气流的长久争议。  由于全球数据中心的热负荷及其关联能源成本不断提高,在机柜层优化冷却和气流的需要就变得越发重要。将门的网孔率从...
有助于为数据中心定义高效的散热解决方案 美国加利福尼亚西湖村 – 2012 年 6 月 - Chatsworth Products (CPI) 通过新白皮书提出的问题“多少防护装置才足够?”,来帮助数据中心经理和设施主管个性化他们的气流防护装置需求、选择和投资回报 (ROI)。作为提供语音、数据和安全产品及解决方案以优化、存储和保护技术设备的全球制造商,CPI 最新的白皮书是其可持续气流管理解决方案不断发展的成果。 CPI 全球技术经理 Ian Seaton 解释说,气流防护装置的最佳效果,无法通过一个一劳永逸的解决方案来达到。任...
挽救数据中心中浪费的电力和冷却能力 美国加利福尼亚西湖村 (WESTLAKE VILLAGE) – Chatsworth Products (CPI) 可向您展示如何通过通道封闭解决方案获得更快的投资回报率,并避免在新的数据中心上花费 500 万至 2500 万美元。 30% 至 50% 的数据中心在未来一年内将耗尽电量和冷却能力,且将使用比 IT 负载实际需要平均多四倍的冷却能力。使用气流封闭,您可以重新获得无法使用或丧失的能力,延长基础设施的使用寿命。事实上,新标准要求使用气流封闭作为提高任何数据效率的最低基准,如 ASHR...
美国加利福尼亚西湖村 (Westlake Village) – 2013 年 9 月 - Chatsworth Products (CPI) 改良了其著名的双立柱标准机架,又称“机架”或“55053”- 客户按编号咨询的产品。 该款业界领先的标准机架是一款用于接插板和网络交换机的高品质且具有成本效益的存储解决方案。机架占用空间较小,让其成为许多面积有限的电信和设备机房的最佳选择。 标准机架由铝型材制成,拥有无与伦比的坚固性和耐用性。机架的 19 英寸 EIA 通用导轨空间(带有已标记和编号的 U 空间)非常便捷。机架提供三种高度:7...
美国加利福尼亚西湖村 - 2013 年 10 月 - Chatsworth Products (CPI) 最近发布了其 GlobalTrac 金属网格式缆线桥架,这是一款经济实惠的解决方案,用于数据中心、设备机房和办公空间的网络布线。 GlobalTrac 安装便捷,可适应任何位置,能够无缝过渡。缆线托架可从地板、天花板或墙壁上支撑,以满足缆线填充要求。此外,它提供了极佳的缆线承载和保护能力。 CPI 的全新 GlobalTrac 金属网格式缆线桥架特色包括: 提供多种高度和宽度 开放式顶部设计,使得移动、添加和更改更加容易 提供多...
多种机柜高度选择,使得深度不再是一种挑战 WESTLAKE VILLAGE, Calif.,2014 年 1 月 24 日 – Chatsworth Products (CPI) 的新按规范制造 (BTS) 组件热通道封闭 (HAC) 解决方案是一个具有高度适应性、易于订购、可现场定制的解决方案,非常适于拥有不同高度、宽度和深度机柜的定制和改造应用。 BTS 组件是数据中心封闭的一个巨大进步。BTS 组件采用托盘送达,包括八个特别设计的独特组件,以便于安装和现场定制。 “不管是新装置还是改造装置,BTS 组件都能让您具有...
关注并预测技术趋势,让全世界的客户满意是我们的首要任务 2014 年 7月1 日加利福尼亚西湖村 — Chatsworth Products (CPI),一家 100% 雇员所有制的语音、数据和安全产品及服务解决方案全球制造商,已进入全新的领导时代,并专注于促进全球增长,客户满意度以及创新产品的开发。 自 1991 年成立以来,CPI 一直致力于提供设计和质量无与伦比的基础设施产品,这也推动公司拥抱科技行业不断取进步的本质,尤其是在不断发展的数据中心管理领域。   在维持着这一前进势头的同时,六月份,CPI 迎来了 ...
加利福尼亚州 WESTLAKE VILLAGE,2015 年 4 月 15 日 — 由于数据中心流量预计将在 2018 年增至三倍,数据中心机箱和防护装置领先制造商 Chatsworth Products (CPI) 准备利用其内容丰富的免费设计工具与下载库帮助建筑师、承包商和工程师满足严苛的项目需求。 根据 Cisco 报告 ,IP 流量预计在未来 5 年里会增至 3 倍(2.8 倍)。此外,许多服务器机房和数据中心效率低下,而且正快速变得过时。企业正通过各种方式应对需求,包括改造、扩展和新建。 多年来,CPI 一直是数据中心防...