结果 "lead acid"
改善方式

改善方式
Selected Options
改善方式
改善方式
Selected Options
被动型数据中心散热解决方案获得 LEED 和 Uptime Institute TIER 认证   Westlake Village, Calif.,2015 年9 月 25 日 —— 融入绿色设计原则的建筑师和工程师帮助客户实现能源节省和绩效改善。根据 美国环境保护署 所述,绿色设计的益处包括节省运营成本、提高建筑使用者生产力以及优化生命周期的经济绩效。 优质数据中心解决方案的创新提供商 Chatsworth Products (CPI) 提供实现绿色数据中心所需的所有工具和产品,该数据中心还可获得行业设计认可。 CP...
挽救数据中心中浪费的电力和冷却能力 美国加利福尼亚西湖村 (WESTLAKE VILLAGE) – Chatsworth Products (CPI) 可向您展示如何通过通道封闭解决方案获得更快的投资回报率,并避免在新的数据中心上花费 500 万至 2500 万美元。 30% 至 50% 的数据中心在未来一年内将耗尽电量和冷却能力,且将使用比 IT 负载实际需要平均多四倍的冷却能力。使用气流封闭,您可以重新获得无法使用或丧失的能力,延长基础设施的使用寿命。事实上,新标准要求使用气流封闭作为提高任何数据效率的最低基准,如 ASHR...
美国加利福尼亚西湖村 (Westlake Village) – 2013 年 9 月 - Chatsworth Products (CPI) 改良了其著名的双立柱标准机架,又称“机架”或“55053”- 客户按编号咨询的产品。 该款业界领先的标准机架是一款用于接插板和网络交换机的高品质且具有成本效益的存储解决方案。机架占用空间较小,让其成为许多面积有限的电信和设备机房的最佳选择。 标准机架由铝型材制成,拥有无与伦比的坚固性和耐用性。机架的 19 英寸 EIA 通用导轨空间(带有已标记和编号的 U 空间)非常便捷。机架提供三种高度:7...
美国加利福尼亚西湖村 - 2013 年 10 月 - Chatsworth Products (CPI) 最近发布了其 GlobalTrac 金属网格式缆线桥架,这是一款经济实惠的解决方案,用于数据中心、设备机房和办公空间的网络布线。 GlobalTrac 安装便捷,可适应任何位置,能够无缝过渡。缆线托架可从地板、天花板或墙壁上支撑,以满足缆线填充要求。此外,它提供了极佳的缆线承载和保护能力。 CPI 的全新 GlobalTrac 金属网格式缆线桥架特色包括: 提供多种高度和宽度 开放式顶部设计,使得移动、添加和更改更加容易 提供多...
冷通道封闭降低功耗并提升公司士气 加利福尼亚西湖村 (WESTLAKE VILLAGE),2013 年 12 月 4 日 – Chatsworth Products’ (CPI) 通道封闭解决方案通过使用应对数据中心结构和业务变化的独特方法,能够降低高达 50% 的用电量,从而实现资金节省和设施效率提升。 Hostirian,圣路易斯的一个主机托管提供商,最近将 4,500 平方英尺的办公空间转化成一个使用 CPI 的冷通道封闭 (CAC) 解决方案的数据中心,从而实现了用电量的显著下降。在重新设计前,Hostirian 曾...
无与伦比的强度和性能,使其成为科技公司的最佳选择 加利福尼亚西湖村 (WESTLAKE VILLAGE),2014 年 1 月 20 日 – Chatsworth Products (CPI) 的 GF 系列 GlobalFrame® Gen 2 机柜系统是数据中心和网络设施的行业标准服务器及网络设备存储解决方案,现符合 UL 2416 认证,可支撑重达 3,000 磅的设备,并已经过四倍重的承重能力测试。 第二代 GlobalFrame 提供多种尺寸,具有更智能的气流管理功能,并支持 CPI 的被动散热技术,该技术已被证明能...
多种机柜高度选择,使得深度不再是一种挑战 WESTLAKE VILLAGE, Calif.,2014 年 1 月 24 日 – Chatsworth Products (CPI) 的新按规范制造 (BTS) 组件热通道封闭 (HAC) 解决方案是一个具有高度适应性、易于订购、可现场定制的解决方案,非常适于拥有不同高度、宽度和深度机柜的定制和改造应用。 BTS 组件是数据中心封闭的一个巨大进步。BTS 组件采用托盘送达,包括八个特别设计的独特组件,以便于安装和现场定制。 “不管是新装置还是改造装置,BTS 组件都能让您具有...
定制解决方案对于设施的灵活性布局至关重要 2014 年 10 月24 日加利福尼亚西湖村—作为美国一流的教学医院,佛罗里达州盖恩斯维尔的佛罗里达州大学 (UF) Health Shands 医院能拥有一个高效可靠的 IT 运营中心对于其提供全面且高技术的优质护理服务至关重要。在需要提高其数据中心处理能力时,UF Health Shands 医院选择了 Chatsworth Products (CPI) 打造一个定制的最先进的数据中心,以支持医院不断增长的 IT 系统需求。 CPI 为 UF Health Shands 医院独特的...
行业领先的抗震负载让 CPI 机柜成为市场上的最佳产品 2014 年 9 月 24 日加利福尼亚西湖村 — Chatsworth Products (CPI) 新的 Z4 系列 SeismicFrame ®   设计用来保护和储存地震活跃地区的网络设备 该机柜系统是 当今市 场上最具创新性的抗震机柜,具备灵活性并配有行业领先的抗震设备负载。 Z4 系列 SeismicFrame 机柜经测试可满足 Telcordia Technologies GR-63-CORE 极其严格的抗震测试要求,包括让机柜接受一系列振动...
CPI SeismicFrame® 机柜获批用于加州 Zone 4 区域 WESTLAKE VILLAGE, Calif.,2015 年 1 月 12 日 — Chatsworth Products (CPI) 最近获得针对 Z4 系列 SeismicFrame® 机柜系统的加州全州健康规划与发展办公室 (OSHPD) 制造商认证 (OPM) 预审批,该系统包含行业领先的抗震设备负载。 在加州,OSHPD 审核审批施工设计。OSHPD OPM 是允许制造商提交由专业注册设计人士准备之分析或测试数据以支持设计法规要求的预审批流程。 ...