CPI 的 ZetaFrame™ 机柜和 Oberon 的 1018-00 型 In-Plane™ AP 机箱为下一代设备展示了面向未来的性能和美学
加利福尼亚州阿古拉山,2021 年 8 月 25 日 —Chatsworth Products (CPI) 及其全资子公司 Oberon Inc. 已获得《布线安装与维护》(CI&M) 杂志的正式认可,其功能丰富、面向未来的数据中心和 Wi-Fi 机箱解决方案荣获多项 2021 年配线和布线设备类创新奖。这些奖项已于 8 月 22 日至 26 日在 2021 年 BICSI 秋季会议暨展览期间正式宣布。
创新金奖
![](/getmedia/3632944d-a266-4abe-afc7-828111f11090/OBERON_1018-00_CUTAWAY_AWARD_605x320?width=398&height=211)
Oberon 的 1018-00 型 In-Plane™ Wi-Fi 接入点机箱是一项用于安装和隐藏 Wi-Fi 接入点 (AP) 的实用解决方案,其凭借可靠的性能荣获创新金奖。
随着 5G 和 Wi-Fi 无线网络技术快速发展,在需要 AP“视觉消失”但不能减损无线覆盖性能的场所,
1018-00 机箱已是理想的安装和隐蔽解决方案。
Oberon 总裁兼首席执行官 Scott Thompson 解释说:“Wi-Fi 和无线接入点从始至终都是移动连接的基础,但随着 5G 技术不断普及,企业在安装解决方案时,既要判断性能是否良好,又要考虑能否与环境相融。20 多年来,我们一直专注于 Wi-Fi AP 基础设施。能够获此殊荣,我们倍感自豪。”
创新银奖
ZetaFrame™ 机柜作为 CPI 最新的数据中心机柜存储解决方案,荣获今年的创新银奖。自 2 月推出以来,ZetaFrame 在需要可快速部署、广泛定制的功能并强力支持新增机柜密度的客户群体中大受欢迎。
CPI ZetaFrame 机柜的功能和优点包括:
- 快速选型和定制 – 广泛的标准配置和免费的咨询服务可以让客户获得满足其确切要求的定制解决方案
- 永不过时的负载能力 – 滚压成型、方管和全焊接的钢框架结构有着市场领先的 5,000 lb (2,268 kg) 的静态负载及 4,000 lb (1,814 kg) 的动态负载能力
- 集成式配电和气流管理 – 与可选配电单元和气流管理配件无缝集成在单个部件编号下,可确保快速部署
- 集成式接地级联 – 柜门和面板通过铰链和接触点与框架接地级联,无需在机柜组件上安装单独的接地线
- 强化的缆线管理 – 简单、通用的缆线管理配件可单独或搭配使用以匹配各种各样的应用
关于 Oberon
Oberon 是 CPI 的分属子公司,也是美国无线接入点安装解决方案和机箱制造商及提供商。如果无线覆盖能力、基础设施的安全性、环境鲁棒性、美观性和适用性在网络设计和实现方面发挥着至关重要的作用,他们的产品即是不二之选。该公司从 1999 年起便已开始相关的业务经营。
虽然 CPI 已采取一切措施确保所有信息的准确性,但 CPI 对任何错误或疏漏不承担责任,并且保留修改所列服务及产品之信息和描述的权利。