本电子终端用户许可协议包含在 Chatsworth Products, Inc. 的 AutoCAD®、Autodesk® Revit® 和 Visio® (“形状")中,由 Chatsworth Products, Inc. ("我方"或 "CPI")与下载并/或安装该形状的任何 人(“你方”或“用户”) 签订。 术语“形状”也可指Visio Shapes、AutoCAD 模块和 Revit BIM 图纸,应当包括 CPI 授权你方 许可使用的形状的任何升级、修改版本或更新。 CPI 和用户 统称为“双方”。
用户须知: 本文为合同。 请仔细阅读本协议。 单击 接受按钮或访问、下载、安装或使用形状的任何部分, 即表示你方同意受到本协议的 所有条款的约束。 若你方不同意本协议条款,则必须按下不接受按钮, 这时 CPI 将 立即取消本次业务,并且你方不得访问、下载、安装或 使用形状的任何部分。 并且,若你方不同意本文 中的条款,请将形状归还 CPI。
1. 非排他性许可。 a) 根据以下条款和条件,CPI 特此授予你方 非独占的、免版税、可转让许可,仅用于非商业目的地形状下载、使用和修改 。
2. 限制。 a) 你方同意不出于任何考虑出售、经销、许可、利用或另行发布 该形状。 b) 你方不得制作形状的任何副本或将形状的任何部分另行发布给他人 。 c) 你方不应删除、修改形状中包含 CPI 的任何版权通知或其他专有通知或使其难以辨识 。 d) 你方不应对形状进行反向工程或创建形状的任何衍生作品。
3. 知识产权。 CPI 及其 合作伙伴,视情况而定,拥有形状的所有全球范围内的权利、权益和利益, 以及所有美国和国外版权、专利、 商标、商业秘密 及其相关的所有其他知识产权。 本协议并不授予你方形状的 任何知识产权。
4. 不保证条款。 形状是按照“现状”和“现有” 基础提供,CPI 不提供 任何类型的任何保证。 在不限制前述条款通用性的情况下,CPI 不保证 (i) 形状符合你方要求;(ii) 形状为不中断的、适时的、安全的或没有错误;(iii) 使用形状所得到的结果 是准确或可靠的;(iv) 你方通过形状所获得的 任何产品、形状、信息或其它资料的质量符合你方要求, 并且/或者 (v) 形状的中 任何错误可以进行改正。 CPI 明确表示不对形状做出无论明示、 默示或法定的任何保证,包括但不限于适销性 、特定目的适用性、不侵犯第三方 权利、或基于行为过程或贸易习惯或惯例的任何默示保证。 你方将承担使用 形状的风险,并且你方将独自负责 对由于下载或使用该形状导致的 你方计算机系统的损害、数据损失或其他问题。
5. 补偿。 你方同意为 CPI 及其管理人员、董事、合作伙伴、雇员、代理人 和代表提供补偿、辩护 并使其免受所有索赔、损害和其他责任,包括 但不限于合理律师费用和开支,无论是否由于以下原因提起诉讼 或其他法律程序:(i) 你方或 第三方下载形状;(ii) 你方或第三方以任何形式 使用形状或依靠你方或第三方使用 形状的任何结果;(iii) 你方或第三方修改形状;(iv) 你方 或第三方将形状全部或部分用于任何 其他软件或材料;(v) 你方违反本协议,和/或 (vi) 你方侵犯 CPI 的权利和/或任何其他第三方的权利。
6. 责任限制。 CPI 不负责 你方或任何第三方遭受的 与本协议相关、违反本协议、使用或不能使用形状、使用形状的后果、信誉或利润损失、和/或任何其他原因造成的 任何直接、间接、后续、特定或惩罚性损害或损失 ,无论索赔性质, 无论是否可预见 。 有些管辖区域不允许对某些损害 的免责,因此上述限制可能对你方不适用。
7. 终止。 若你方未能遵守本协议条款, 本协议将自动终止。
8. 适用法律和一般规定。 本 协议适用美国加州法律, 不考虑其法律规则的选择或冲突情况。 若本协议的任何部分 无效或无法执行,它将不会影响 协议其他部分的有效性, 其他部分应根据其条款保持有效和可执行性。 你方同意不将该形状运送、转移或出口到任何国家或 以美国出口管理法或任何其他出口 法律、限制或条例禁止的 的任何方式使用该形状。 本协议仅可由 CPI 授权的管理人员书面签字进行修改。 本协议为 你我双方之间关于本协议标的的完整协议,并替代 所有其他无论口头或书面形式的关于此 标的的谅解。 若本协议中发生争议,提出争议一方 应承担除其享有的任何其他救济外 发生的合理律师费用和开支。
AutoCAD® 和 Autodesk® Revit® 是 Autodesk 公司的注册商标。 Visio ® 是微软公司的注册商标。 © 2004, Chatsworth Products, Inc., 31425 Agoura Road, Westlake Village, Calif. 91361 USA. 保留所有权利。
若你方同意本 电子终端用户许可协议的条款和条件,请 继续 下载、安装和使用该形状。 否则,请 取消。 下载文件将与你方在书面 合同上签字具有同等法律效力和同等约束力。 若需下载、安装和使用形状, 你方必须这些条款和条件。
用户已经阅读、理解并同意 本协议条款和条件。
若你方同意本 电子终端用户许可协议的条款和条件,请继续 下载、安装和使用 Chatsworth Products 形状。
下载 该形状将与你方在书面合同上签字具有同等法律效力 和同等约束力。 要使用 Chatsworth Products 的 AutoCAD、Autodesk Revit 和 Visio 形状,你方 必须同意这些条款和条件。