Octubre 2020 – Las Unidades de Distribución de Energía eConnect® de Chatsworth Products son reconocidas con dos premios de la industria

Las PDU eConnect de última generación resuelven varios desafíos en distribución de energía, desconexiones accidentales, integración de software, cumplimiento normativo y más.  

AGOURA HILLS, CA. 1 de octubre de 2020—Chatsworth Products (CPI) se complace en anunciar que sus Unidades de Distribución de Energía (PDU) eConnect® han sido premiadas por su innovación y diseño visionario por dos publicaciones distintas.
 
A principios de este año, CPI anunció mejoras en la línea eConnect, brindando aún más beneficios a los clientes y consolidando más su posición como experto en administración de energía.
 
Innovators Award
 
Desde la Instalación y el Mantenimiento de Cableado (CI&M), eConnect ha sido galardonado con el premio Gold Innovators Award (Premio de Oro a la Innovación) en la categoría de protección y administración de cables. La amplia experiencia de CPI en la administración inteligente de la energía y el enfoque centrado en el cliente fueron fundamentales cuando se lo consideró por las siguientes características y beneficios:
  • Opción de paquete de redundancia: una novedad en la industria para una fácil identificación de la unidad primaria y secundaria
  • Cumplimiento de UL 62368 más reciente
  • Consolidación de IP Secure Array de hasta 48 unidades bajo una dirección IP, con la opción de una segunda para soporte de redundancia, lo que reduce los costos de redes en un 90 %
  • Salidas con balanceo de fase en modelos trifásicos que simplifican la instalación igualando la corriente en todas las fases
  • Sensores ambientales integrados que envian notificaciones de puntos calientes dentro de los gabinetes
  • Cerraduras electrónicas RFID integradas que proporcionan control de acceso administrado a nivel de gabinete
  • Controlador reemplazable en campo para facilitar el mantenimiento y la capacidad de actualización sin comprometer la energía a cargas críticas
  • Relés biestables para reducir el consumo de energía y aumentar la fiabilidad del servicio en los modelos Switched PDU
  • Salidas con seguro (patente en trámite), que evitan desconexiones accidentales sin requerir cables especiales que pueden costar más de $200 por PDU
  • Integración nativa al software de los socios de CPI Sunbird®, ZPE Systems y RF Code: Power IQ® para eConnect, Nodegrid Manager™ y Centerscape, respectivamente
  • Soporte para la interfaz de programación de aplicaciones RESTful
 Vision Award
 
eConnect fue seleccionado como ganador en la categoría de Energía del premio anual Vision Awards (Premio a la Visión) de FacilitiesNet. Las PDU eConnect fueron reconocidas por sus funciones inteligentes de administración de energía y su contribución a las tareas de facilitar las instalaciones, especialmente durante una época en la que la administración y el control remotos de energía se han convertido en determinantes para las operaciones diarias. Un beneficio adicional para los administradores de infraestructura, que también son responsables de brindar refrigeración y seguridad, es que eConnect ofrece la combinación de todas estas capacidades en una única plataforma, lo que reduce los costos de implementación y dispositivos, mientras simplifica el monitoreo y la administración.
 
Durante casi 30 años, CPI ha ayudado con éxito a clientes de todo el mundo a abordar sus necesidades de administración de energía más urgentes en la industria de las TIC, haciendo que las mejoras continúas centradas en el cliente sean una prioridad absoluta. Para conocer las PDU eConnect con todo detalle, visite la página de energía de CPI.

Acerca de Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) es un fabricante mundial de productos y soluciones de infraestructura de TI y automatización industrial que protegen su creciente inversión en tecnología de la información y las comunicaciones. Actuamos como su socio comercial y estamos excepcionalmente preparados para responder a sus requisitos, con disponibilidad global y personalización rápida del producto, lo que le dará una ventaja competitiva. Con décadas de experiencia en ingeniería de soluciones térmicas, de administración de energía y de cables para centros de datos, redes empresariales y mercados de contenedores industriales, CPI está bien posicionado para proporcionarle una experiencia inigualable en aplicaciones, servicio al cliente y asistencia técnica, así como una red global de distribuidores líderes en el sector. La amplia oferta de CPI incluye los siguientes productos y servicios: Gabinetes, Sistemas de Contención y Contenedores Industriales, Administración de Cables, Bandeja y Escalerilla Porta Cables, Administración de la Energía, Monitoreo y Seguridad Ambiental, Conexión al Sistema de Tierra, Sistemas de Bastidores Abiertos, Sistemas de Protección Sísmica, Sistemas para Montaje en la Pared y Cableado por Zonas y Contenedores para Inalámbricos.

©2025 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. Chatsworth Products, Clik-Nut, CPI, CPI Passive Cooling, CUBE-iT, Motive, Secure Array, eConnect, Evolution, GlobalFrame, MegaFrame, OnTrac, QuadraRack, RMR, Saf-T-Grip, Seismic Frame, SlimFrame, TeraFrame y Velocity son marcas comerciales de registro federal de Chatsworth Products, Inc. EuroFrame, Simply Efficient y ZetaFrame son marcas comerciales de Chatsworth Products, Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivas compañías.