Consejos y conocimientos tecnológicos para ampliar sus conocimientos sobre infraestructura de TIC
Aspectos Básicos de la Selección de Suministros de Energía Eléctrica Ininterrumpida (UPS) Image

Consejo técnico de Chatsworth Products

Como componente integral de la cadena de alimentación de un sitio remoto o un centro de datos, el suministro de energía eléctrica ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés) proporciona energía limpia cuando hay alimentación de CA y proporciona energía de respaldo en caso de un corte de energía.

Por lo general, un UPS ayudará a los clientes a superar unos minutos de interrupción, hasta que se encienda un generador o hasta que el equipo pueda apagarse correctamente, que es cuando se apaga una computadora con una función de software y se permite que el sistema operativo (SO) realice sus tareas de apagar procesos y cerrar conexiones de manera segura. Esto es lo opuesto a un apagado forzado, que es cuando la computadora se apaga a la fuerza debido a una interrupción del suministro de energía eléctrica.

En algunos casos seleccionados, el UPS también puede proporcionar distribución de energía para una cantidad limitada de equipos.
Aspectos Básicos de la Selección de PDU de Montaje en Bastidor para Monitoreo Remoto Image

Consejo técnico de Chatsworth Products

Casi todos los bastidores de equipos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que se utilizan para almacenar equipos de computación, almacenamiento o red requieren una Unidad de Distribución de Energía (PDU) o una toma múltiple de montaje en bastidor para distribuir energía al equipo. Sin embargo, si no está familiarizado con los sistemas de distribución de energía eléctrica o incluso con las diferencias en la jerga de la industria, seleccionar una PDU, especialmente aquellas que ofrecen capacidades de monitoreo remoto, puede ser un desafío.
Seis Pasos para Implementar un Ecosistema Eficaz de Gabinetes y Energía para Centros de Datos Image

Consejo técnico de Chatsworth Products

En el centro de datos, un ecosistema de energía y gabinetes es la integración de hardware (el gabinete y todo lo que esté dentro o conectado al gabinete) y cualquier software que admita o mejore específicamente la funcionalidad del hardware. Cuando esta infraestructura combinada es proporcionada por un solo fabricante, el ecosistema prospera, lo que le permite tomar decisiones más fundamentadas y más rápido en el camino hacia la optimización total del centro de datos.

Con muchas ventajas, los siguientes seis pasos lo ayudarán a comenzar en ese camino hoy y a garantizar el retorno de la inversión a largo plazo para el futuro.
Tres Consideraciones Principales para Seleccionar el Contenedor Inalámbrico 5G Correcto Image

Consejo técnico de Chatsworth Products

Llegó la primera generación de redes inalámbricas 5G. Pero, ¿su infraestructura de red está realmente preparada para las innovadoras capacidades de velocidad, baja latencia y aprovisionamiento dinámico que se espera que proporcionen estas nuevas redes? Este no es el momento para andarse con rodeos, especialmente cuando el aumento de las demandas de los suscriptores a través de nuevos servicios tienden a desarrollarse en los mercados móviles, residenciales y comerciales.

Y si usted es responsable de garantizar la disponibilidad y la velocidad de las redes 5G emergentes, es importante saber qué permite la tecnología 5G y cómo afectará esto a su red. Hacer esto lo preparará a fin de elegir los contenedores de equipo adecuados para aplicaciones específicas como el primer paso para garantizar una expansión de red exitosa.
Aspectos Básicos de la Selección de un Sistema de Bastidores Image

Consejo técnico de Chatsworth Products

Cuando se trata de organizar y ajustar el equipo en una sala de computadoras o un centro de datos, es importante hacer el mejor uso del espacio disponible. Por este motivo, los bastidores de servidor de marco abierto son una gran solución para ayudar a mantenerse organizado de una manera económica. Los sistemas de bastidores también proporcionan:

• Una solución viable para muchas implementaciones de centros de datos y abordan una variedad de aplicaciones, desde respaldar equipos activos hasta proporcionar una plataforma de parcheo de cables simple.

• Acceso simple a las secciones del equipo o del cableado: sin paredes ni paneles laterales, se puede acceder al hardware desde todos los ángulos, incluso después de la instalación del cableado y del equipo activo. • Flujo de aire libre para el equipo.

• Fácil acceso que puede reducir el tiempo de mantenimiento y los costos de cambios futuros. • Capacidades de carga de hasta 1500 lb (680,4 kg) para bastidores de dos postes y hasta 2200 lb (1000 kg) para bastidores de cuatro postes.
The Basics of Selecting Cable Management Image

Consejo técnico de Chatsworth Products

Ya sea que una empresa se esté preparando para el impacto de las tecnologías emergentes, como el Internet de las Cosas o la tecnología inalámbrica 5G, o que continúe su viaje hacia la transformación digital, mediante la actualización de su infraestructura de red para soportar sistemas basados en la nube que permitan un mejor trabajo remoto, hay un elemento (y requisito) común para las necesidades de infraestructura tecnológica más apremiantes de la actualidad: una buena administración de cables.

Ya que el cableado es la columna vertebral de cualquier red, una gran parte de la ecuación es el nivel de rendimiento de red que ofrece la estructura de administración de cables que seleccione. Esto es especialmente cierto si considera que la administración de cables puede habilitar, o simplemente inhibir fácilmente (si no se hace correctamente), todo, desde la integridad de la señal de un solo cable hasta el rendimiento general de un gran centro de datos.

Con tanto en juego en el cableado, incluidos todos esos datos, es fundamental que las empresas sigan siendo competitivas en la entrega de disponibilidad de red a medida que extienden sus redes a nuevos entornos del Edge.
Tres Consideraciones Básicas que Garantizan el Éxito de la Hiperescala Image

Consejo técnico de Chatsworth Products


Mientras las demandas de una vida conectada de manera remota empiezan a arraigarse firmemente, el segmento de hiperescala crece con rapidez y se ha convertido en una categoría, y una necesidad, por sí sola.

Las operaciones a hiperescala han evolucionado de manera considerable durante la última década. Para brindar un mejor soporte a un número creciente de clientes y datos de clientes, las empresas de hiperescala, principalmente en los mercados de comercio electrónico, servicios en la nube y redes sociales, han reconocido la necesidad de ser ágiles, flexibles y escalables.
Cinco Consideraciones Básicas para Prevenir Ataques al Servidor para Siempre Image

Consejo técnico de Chatsworth Products


Las empresas globales experimentaron un cambio radical en el 2020, ya que muchas tuvieron que pasar a tener a su personal trabajando de forma remota y distribuida con rapidez y sin mucha preparación. En el segmento de la ciberseguridad, los ciberatacantes vieron estas circunstancias como oportunidades..
Cinco Consejos para Planificar y Diseñar un Cuarto de Telecomunicaciones Ideal Image

Consejo técnico de Chatsworth Products


Como la infraestructura central que permite las conexiones de red y el cableado distribuido en edificios comerciales, la sala de telecomunicaciones (TR, por sus siglas en inglés) debe planificarse y diseñarse con cuidado para respaldar el crecimiento futuro de la red y los nuevos avances tecnológicos.
El Valor de las Unidades de Distribución de Energía Inteligentes y el Software de DCIM en el Retiro de Servidores. Image

Consejo técnico de Chatsworth Products


A medida que los administradores y operadores de los centros de datos de todo el mundo intentan mantenerse al día con la creciente demanda de computación y se implementa más capacidad de servidor, encuentran cada vez más valor en mover sus servidores a la nube. La creciente realidad de un mundo de trabajo remoto ha acelerado aún más esta tendencia al alza
|<  <   1 2    >  >| Pages: 1 of 2
Aplicación
Necesidades Comerciales
Industria
Solución del Producto