CPI 在中国新增本土制造能力,不但提高了其在该高速发展地区的生产能力和订单履行能力,还确保了为 CPI 的亚太客户与合作伙伴提供更快的交付和更好的服务
2023 年 4 月 25 日,上海——作为一家致力于推动和保护客户日益增长的信息和通信技术 (ICT) 投资的一流的全球性产品和解决方案制造商,Chatsworth Products (CPI) 十分高兴地宣布,其屡获殊荣的
ZetaFrameTM 机柜系统将在亚太地区投入生产制造。
ZetaFrame 是一款精心设计的数据中心机柜解决方案,适用于从数据中心到数据边缘的各种 ICT 基础设施应用。凭借其提供的快速转换、定制式配置及行业领先的强度和动态荷载额定值,该机柜系统可以满足当今最为苛刻的高密度计算和网络需求。它还与 CPI 供应亚太地区的现有机柜(包括 CPI 的 GT 系列 GlobalFrame®Gen 2 机柜)的物理占用空间保持完全一致。
作为 CPI 适应未来需求的旗舰数据中心机柜解决方案,ZetaFrame 机柜于 2021 年从多个 CPI 北美生产基地向全球推出,并于 2022 年在英国增加了区域性机柜生产,以便为欧洲的客户与合作伙伴提供更好的服务和支持。
随着在中国引入 ZetaFrame 制造能力,CPI 不但在又一个高速发展的地区为其全球制造版图的扩张迈出了重要的一步,还确保了亚太地区的客户与合作伙伴可以更容易、更可靠地快速方便地使用 CPI 整体技术基础设施生态系统的物理基础设施基础。
该生态系统包括配电装置、电子访问控制、缆线管理和热管理配件,其中一部分将在推出时可随时用于工厂安装和预集成,以加快部署时间。当正常运行时间和网络可靠性对任何成功的业务或企业发挥着至关重要的作用时,这些选择将尤其重要。我们鼓励感兴趣的亚太地区客户联系当地的 CPI 区域销售经理,共同商讨其所在地区内可用的选择。
ZetaFrame 机柜的其他功能和优点包括:
- 快速选型和定制 – 广泛的标准配置和免费的咨询服务可以让客户获得满足其确切要求的定制解决方案
- 行业领先的荷载能力 – 滚压成型、方管和全焊接的钢制机架结构有着市场领先的 2268kg 的静态荷载及 1814 kg 的动态荷载能力
- 集成式缆线和气流管理 – 与可选缆线和气流管理配件无缝集成在单个部件编号下,可确保快速部署
- 集成式接地级联 – 柜门和面板通过机柜的铰链和接触点与柜架接地级联,无需在机柜组件上安装单独的接地母线
- 强化的缆线管理 – ZetaFrame 简单、通用的缆线管理配件可单独或搭配使用以匹配各种各样的应用
如需查询或了解更多信息,请联系 Josephine Cai:
[email protected]。或者,
点击此处访问本产品的专属中文登录页面。